欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

切割不锈钢时如何防止“加工硬化”?

  • 2023.07.03 16:34:09
  • 米思米
  • 2297

不锈钢通常属于难切削材料。本期讲座中,将介绍切割不锈钢时利用刀具预防“加工硬化”的注意事项和实际案例。

·        切割不锈钢时需要小心“加工硬化” 这一现象会对后道工序中的刀具寿命造成影响

·         解决案例——利用具有强调锋利性的切削刃形状的刀具防止加工硬化


切割不锈钢时需要小心“加工硬化”这一现象会对后道工序中的刀具寿命造成影响

不锈钢通常属于难切削材料。(不锈钢的特性请点击此处)


表1 切削不锈钢时易于发生的问题

不锈钢的优点

易于发生的问题

易于发生加工硬化

给后道工序(铰孔、攻丝)带来麻烦,刀具寿命缩短

易于粘连

刀具发生缺损、折损

切屑容易变长

刀具发生缺损、折损

导热性差

换刀频率高(切削过程中产生的热量(800℃~1200℃左右)集中在刀具切削刃上,导致刀具快速磨损,缩短刀具寿命)。

尤其需要注意底孔加工引发的加工硬化问题,因为这会对如攻丝和铰孔等后道工序中的刀具寿命产生负面影响。

加工硬化是指“材料经过一次塑性变形之后,如果再承受同一方向的外力,屈服点会上升,导致引起下一次塑性变形所需的力(阻力=变形阻力)增加”的现象。关键在于,对材料的加工会使其变得更加坚硬,导致无法顺利完成加工。

在切削时,刀具与工件之间的“摩擦”现象是导致出现这种加工硬化的主要因素。尤其是切削速度更高的硬质合金刀具,如果在不适当的条件下加工,或是切削点冷却不足,很快就会发生表面硬化。容易发生加工硬化的材料包括SUS、耐热合金、高碳钢、合金钢等。在不锈钢中,SUS304尤其具备易于发生加工硬化的性质。为了防止加工硬化,必须采用最佳刀具、设定最佳加工条件以及最佳的冷却剂设置等。

表1 被认为特别难以加工的不锈钢种类

被切削材料示例

种类

性质、问题示例

SUS304

奥氏体铁类

·      易于发生加工硬化、易于发生粘连

·      切削阻力大、刀具寿命易于缩短

·      这种材料的不同批次之间也会出现性质差异

SUS329

二相类(同时具有奥氏体和铁素体2种性质)

·      切削阻力大切削会产生坚韧的切屑,这可能会导致刀具的塑性变形和凹坑磨损。

SUS630(17-4PH15-5PH等)

SUS631(17-7PH)

析出硬化类

·      这是不锈钢中最粘、最硬的一种。SUS631特别容易发生粘连。


解决案例——利用具有强调锋利性的切削刃形状的刀具防止加工硬化

如果可以防止加工硬化,则可以提高不锈钢切削效率、延长刀具寿命,从而显著降低成本。解决方案之一是使用诸如ADO-SUS等切削刃形状强调锋利度的刀具。良好的锋利度可以减少与工件摩擦产生的热量,从而防止加工硬化。

刀具的使用方法中也有需要关注的要点(下面以ADO-SUS为例)。请参考本讲座内容,通过将刀具特性发挥至最大限度地使用方法,发挥出最大效果。


表2 使用AD0-SUS时的要点

1.将步进加工限制在最低限度

·      步进加工会导致增大加工时间。

·      与孔的内表面摩擦易于引发加工硬化,导致钻头寿命降低。

2.应在钻孔加工之后进行倒角

·      如果在钻孔之前进行倒角,钻头会从边角而不是中心位置开始触及材料,更容易发生崩刃。

由此可以看出,通过妥善运用能够防止不锈钢加工硬化的刀具,即使是对于难加工材料,也可以实现高效稳定的加工,同时延长刀具寿命。


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities